This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:R1/R2电阻器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831474/tps2595-r1-r2-resistor

器件型号:TPS2595

您好、E2E、

关于 TPS259541的设计、我们是否可以将输入 R1/R2更改为比数据表建议小(100倍)而不会出现任何问题?

由于我们希望通过外部 CPLD 控制使能功能,因此现在的值太大,无法满足我们的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    减少 R1和 R2不会影响 TPS2595的运行。 唯一的问题是流入电阻器 R1和 R2的泄漏电流(VIN/(R1 + R2))及其产生的功率耗散。  

    如果您不担心系统中的泄漏电流、可以减小电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    您还有其他问题了。 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?