This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-1:TPS65262-1 LDO#39;s 输出电压仅为其设计值的一半

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868643/tps65262-1-tps65262-1-ldo-s-output-voltage-only-half-of-what-it-were-designed

器件型号:TPS65262-1

您好!

我正在使用 TPS65262-1进行设计、但我的原型在设计中存在一些问题。 我设计了两个 LDO、分别输出1.2V 和5V、输入电压为3.3V 和5.5V。

但原型中的实际电压为0.6V 和2.5V、这只是其设计电压的一半。 为输出1.2V 选择的电阻对为10K/10k、输出5V 为36.5k/4.99k。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您是否尝试将新的电阻对更改为1.2V 和5V?  

    还请测量三个降压转换器输出、以检查输出是否正确?

    如果仍有问题、请上传您的原理图。

    谢谢、

    Lishuang