This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:如何区分 TExaS 器件上相同封装类型“TO-92”的“成型引线”和“直引线”?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832030/ua78l-how-do-we-distinguish-formed-lead-and-straight-lead-of-the-same-package-type-to-92-on-texas-ua78l05clpe3-part

器件型号:UA78L

尊敬的 TI 团队:

   对于此组件,有两种引线选项,即“成形引线”和“直线引线”,适用于相同的封装类型“TO-92”

  我们如何区分 TExaS / UA78L05CLPE3器件上相同封装类型“TO-92”的“成型引线”和“直引线”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表本身并不是很清楚,因为唯一的信息是:

    如果您前往 样片和购买 、您可以看到不同器件型号的运输方式。 因此、UA7805CLPE3采用散装发运方式、因此具有直引线。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、