This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:频率折返

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855649/lm46002-frequency-foldback

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件: LMR36506

你(们)好


我们使用 LM46002将 Vin=19V~12.6V 转换为 Vout=11.7V/1A、使用外部频率。 800kHz (同时连接 RT=53.6K Ω)。


当 VIN=12.6V/无负载时、SW 节点波形表明转换器在降低的开关频率下工作。 ~401KHZ、当负载为1A 时、该值进一步降至258KHZ。 其他一切(如输出电压纹波和环路稳定性)似乎都正常。

我们使用数据表进行检查、以确认当输入电压接近输出电压时这种"频率下降"行为。 第8.3.8节可能会解释在800kHz 频率下、我们将达到 Dmax = 84%的限制。 因此、由于存在"频率折返"、我们无法在800kHz 时从12.6Vin 获得11.7V 的电压。 这似乎是 LM46002的合理行为。

您能否告诉我们这种"频率折返"是如何工作的? 我们必须确保系统中所有直流/直流转换的 f_switching=800kHz、"12.6V 至11.7V 转换"是系统规格。 我们是否可以做些什么来解决这个问题? 此外,最后一个选择是更改为其他降压 IC。

欢迎提出任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的图34、了解开关频率如何随负载电流变化。 为了提高效率、开关频率在轻负载时会下降。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm46002.pdf

    如果超出器件的最小、吨规格、开关频率将在高输入电压下降低。

    请参阅第6.7节"开关特性"表、以确定最小吨位规格。  

    1.800kHz -> tp = 1.25uS

    2. D=11.7/19=0.61

    3.0.61*1.25 = 0.76uS ->公吨、最小值不被违反。

    频率仅在轻负载条件下折返、除非同步器件时使用 SYNC 引脚。

    如果这不是一个选项、您将需要在具有 FPWM 功能的替代器件中进行设计。

    可以实现这一目标的两个器件是:

    LMR36006FSC

    LMR36506

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    是的、IC 中内置了频率折返功能、为了保持输出调节、您会看到正常行为。

    一旦 VIN 降低至接近 VOUT、IC 将尝试通过降低其开关频率来维持输出电压。

    否则、如果保持相同的频率、VOUT 将开始下降。  

    由于压降的余量取决于效率、因此为了提高压降性能、您需要提高效率。  

    您可能可以选择具有较低 DCR (绕组电阻)的电感器来提高压降性能、但遗憾 的是、我不认为我们可以关闭此频率折返功能。  

    您是否可以在较低频率下运行? 还是更改输出电压?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马歇尔,你可能会误解我的观点。 我们只有低输入电压(12.6V)存在问题、因此我认为 触发频率折返的 t off-min 是该问题、我们正在尝试修复或避免该问题。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、感谢您确认我们的猜测。  

    系统设计要求所有直流/直流均应在800kHz 同步时钟上工作。 但可能允许基准测试(降低 Vout)上降低 Vout 基准,我将对此进行研究。

    由于频率 折返特性固定在 IC 中、我们在电路设计上似乎没有太多可做的事情。

    顺便说一下、为什么可以使用"具有较低 DCR (绕组电阻)的电感器"来提高压降性能、以及 DCR 应该是多低?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于频率 折返特性固定在 IC 中、我们在电路设计上似乎没有太多可做的事情。

    如果您希望以连续频率运行、则可以降低开关频率。

    最低 DCR 最适合提高压降性能。

    DCR 是传导损耗。

    请参阅应用手册的等式7、8。  

    http://www.ti.com/lit/an/slyt293/slyt293.pdf