This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:即使在3.90v–4.15v 范围内电池充电后、电池电量不足指示灯 LED 也会闪烁并亮起

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830466/bq24190-low-battery-indicator-led-flashes-and-is-on-even-after-battery-is-charged-in-3-90v-4-15v-range

器件型号:BQ24190

对于 BQ24190RGER、我们有以下问题:

1) 1)     蓄电池电量不足指示灯 LED 闪烁、即使蓄电池充电后也是如此。

2) 2)     外部充电器断开后、充电指示灯 LED 保持亮起。

3)     3)在电池电路板断电的情况下、一旦电池达到3.88v、充电指示灯 LED 就会持续亮起、即使在卸下微型 USB 充电器/电源后也是如此。

4) 4)     电路板通电后、充电指示灯将熄灭。

5) 5)     如果电路板上的功率级别达到3.90v–4.15v 并且移除了微型 USB、则充电指示灯将保持亮起状态、直到电池电压降至3.88v 以下。

6)     在运行电池寿命测试时、请在电池电量不足指示灯 LED 亮起之前、保持稳定的9小时电池寿命。 然后、我们还有11小时的电池寿命、而电路指示电池电量不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    您可以将您所指电路板的原理图发送给我吗?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。