This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:错过了 MPPT 更新频率

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854044/bq25504-missed-the-mppt-update-frequency

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25505BQ25100

你(们)好

使用 BQ25505从安装在移动物体上的小型太阳能电池板收集能量。 问题是物体不断地使面板处于不同的照明状态。

为此、我创建了一个圆顶安装类型、安装5个面板、这些面板朝向"所有潜在"角度、以便至少在面板上可以承受太阳+/- 15度...

我完全错过的是、我永远不会获得合适的 MPPT 样本。 我想使用 MPPT 不在用例的范围内。 然后穿过以下主题。

建议更改为 bq25504、以便能够同时消除 MPPT。

由于我的面板布局、我需要使用5个单独的 bq25504、因为串行或并行布局都可以工作、因为从安装角度看、没有任何面板是相似的。

这将导致5个电池充电器在同一个电池上运行。 更好的选择是否是使用5个单独的升压转换器、并使其转换为5伏、然后将其连接到充电器 、而不是降低 BOM 的价格? 请您推荐器件吗? 我想输入电压非常低。

坚持使用5个 bq25504有什么好处?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果使用具有独立充电器的升压转换器、bq25100是否可用作充电器?

    但似乎很难找到输入电压低于0.2V 的升压转换器...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、  

    我认为使用多个升压转换器不是馈入单个充电器是一个好主意。 正如您所说的、具有低工作电压的升压转换器并不容易找到。 在经济上、我无法谈论 IC 的价格、因为我不知道您考虑的是什么体积、这不是进行此类讨论的地方、但我可以告诉您、并行连接多个直流/直流转换器需要额外的硬件。 这是因为转换器不会均匀地共享负载并尝试相互调节。 这可以通过多种方法来解决、例如使用外部电流感应电路帮助均匀分离负载、使用二极管或仅允许一个转换器在给定时刻提供电流、或在更高电流应用中使用电源开关。

    如果您要禁用 MPPT 电路、则必须移至 BQ25504。 请注意 BQ25504和 BQ25505建议运行条件之间的差异。 通常、与 BQ25505相比、BQ25504的工作范围更小。 如果您的太阳能电池板的输出电压超过针对输入电压引脚的额定值、您也许必须使用一个齐纳二极管来钳制输入电压。

    谢谢、

    Ricardo