This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:适用于低功耗隔离式 PD 的反激式变压器设计

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071, TPS23755EVM-894, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867852/lm5071-flyback-transformer-design-for-low-power-isolated-pd

器件型号:LM5071
主题中讨论的其他器件: TPS23755EVM-894TPS23754

您好!

我们将 LM5071和 LM5072-80用于低功耗(小于12V/0.8A)设计。 由于机械限制、我们

必须使用薄型变压器、例如 Coilcraft 的 ER14.5。 我们是否有任何设计工具或工作台

获取反激式变压器的设计参数并将其传递给变压器制造商?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我建议使用 TPS23755EVM-894等已知工作解决方案并使用该变压器规格。 下面是链接。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的及时回复。 我们已经使用 TPS23754来设计802.3at 产品、因此我相信

    使用 TPS23754设计称为"TPS23755EVM-894"的产品不会出现这种问题。 。  

    问题是"TPS23755EVM-894中实现的反激式变压器的高度限制过大

    性能。 我是否有任何工具可以获取变压器的参数、以便我可以询问变压器供应商

    低厚度设计呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以采用 TPS23755EVM 的变压器规格、并要求供应商将其安装在较低的厚度中。  如果您想使用计算器、我们没有专门的变压器计算 器、但我建议查看功率级设计器。 这样、您就可以选择电源拓扑、输入电压范围和输出功率、并为您提供测试变压器规格建议。

    http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的建议。 我会尝试的!

    此致、