This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:自主模式的配置问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868442/tps23881-configuration-question-of-autonomous-mode

器件型号:TPS23881

您好!

我们使用 TPS23881设计不带 MCU 的802.3bt (90瓦) PSE。 我的问题是、这一次

我将 Rauto 设置为7.7K 欧姆(4线对90W),它是否可以与传统的2线对802.3af/at 设备连接?

如果我希望 PSE 为每个端口支持高达90瓦的功率(2线对和4线对均支持2瓦至90瓦的功率)

使用自主模式并将 Rauto 设置为7.7K Ω?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您为 AUTO 引脚电阻器设置7.7K、则所有端口都将设置为90W、4线对、这意味着 TPS23881将能够支持四个90W 端口(2个通道以支持1个端口)。

    90W 端口可从0级至8级 PD 上电、其中包括 AF 和 AT PD。

    谢谢、

    一分钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    非常感谢!  

    此致、