This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:输出5V 电压时的最小输入电压是多少?

Guru**** 2751855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868196/tps54302-what-is-the-minimum-input-voltage-when-outputting-5v

器件型号:TPS54302

输出5V 电压时的最小输入电压是多少?

我在手册中看不到最小输入电压的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小输入电压与负载电流和电感器的 DCR 有关、负载电流是多少? 什么是终端设备? 为什么需要大占空比?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    芯片的最小输入电压和输出电压之间有何关系?

    如果输出电流为3A、电感器 DCR 为0.13Ω μ H、输出为5V、则最小输入电流是多少?

    Rengui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下公式大致计算 Vin_min。

    VIN_MIN=[Vout+Iout*(RDSON_L+DCR)]/Dmax-Iout*(RDSON_L-RDSON_H)

    肖恩