This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60151:TPS60151的最大输出电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868499/tps60151-max-output-current-for-tps60151

器件型号:TPS60151

您好!

TPS60151电荷泵的数据表中提到最小输出电流为0.14A。 我是否可以知道它的最大输出电流是多少? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EE Wen:

    140mA 保证最大输出电流、而不是最小输出电流。 最小值为零。

    对于典型器件、输出能力可能大于140mA