This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:CG、CB、Cr 电容影响

Guru**** 2505975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868331/lm3435-cg-cb-cr-capacitor-influence

器件型号:LM3435

大家好、  

客户正在其项目中使用我们的 LM3435、他们会收到 一些有关 CG、CB、Cr Connect 到 LED 输出的问题:

  1. 在他们的原理图中、他们将其连接到 GND、而不是连接到 Vin、这是否正常? 潜在风险是什么?
  2. 如果它们将电容器连接到 Vin、电容器值会影响系统性能?

请您对这两点发表一些评论吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    CR、CG 和 CB 应始终接地。

    我想您 询问 的是 LED 的输出电容。

    该器件的设计使 LED 阳极连接到输出(VLED)、阴极连接到相应的 xLED (x = R、G 或 B)。

    在这种情况 下、当电流环路从 VLED 流向 VIN 时、始终建议在 VLED 和 VIN 之间连接输出电容。

    有关详细信息、请参阅随附的应用手册:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    对此进行了清楚说明。 感谢您的支持。