This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:将-48V 转换为12V、输出电压不正确

Guru**** 1642150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867057/lm5025a-convert--48v-to-12v-with-incorrect-output-voltage

器件型号:LM5025A
Thread 中讨论的其他器件: TL431

各位专家:

  客户使用 LM5025A 将-48V 转换为+12V。

  从随附的原理图中、您能否帮助查看 TL431的 VREF 为什么会变为2V 而不是2.5V?

  它会导致输出电压不正确。

  我们还测量了 Q4和 Q6的波形、看起来没有问题。

  非常感谢您的支持。

此致、Cage。

Q4 VDS (上)和 Vgs (下)

Q6 VDS (上)和 Vgs (下)

输出电压

TL431 VREF

e2e.ti.com/.../LM5025A_5F00_12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Cage、

    TL431的 REF 引脚是高阻抗输入引脚、因此其电压仅取决于向下调节的输出电压。 换言之、较低的输出电压是基准引脚电压较低的原因、反之亦然。

    与调节设定点相比、输出电压较低可能是最大占空比不足造成的。 最有可能的是,占空比被所附图片中圈出的最大 V*S 电路钳制。  

    为了进行确认、您只需检查斜坡引脚的峰值电压即可。 如果电压为2.5V、则说明已达到最大占空比、即使输出电压仍处于调节设定点。 如果是这样、您可以通过减小斜坡引脚的峰值电压来增加最大占空比或更改变压器的匝数比。

    希望它  能有所帮助。

    此致
    弗兰克  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      解决了。

      感谢您的大力支持。

    此致、Cage。