This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:NTC 参数检查

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867679/bq25619-ntc-parameter-check

器件型号:BQ25619

大家好、

客户想要在该项目中使用 BQ25619、他们会得到一个有关温度保护功能的问题。

在该应用中、NTC 位于其电池内、其完整器件型号为"NCP03WF104F05RL NTC SMD 0201 100kΩ±1% B25/50=4250±1% Murata "。 这不同于我们使用的 NTC 103AT 数据表测试数据。 因此、他们想与我们一起检查 、JEITA 热敏电阻比较器(充电模式)阈值数据是否也可以用于他们使用的 NTC?

https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=NCP03WF104F05RL

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我将能够帮助您为该热敏电阻计算适当的 RT1和 RT2值、但我将需要您提供 T1和 T5时 NTC 的电阻值。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您帮助计算 RT1和 RT2。 T1电阻为357.0117k Ω、T5电阻为22.2243k Ω、  

    客户还需要注意数据表中列出的阈值是否可用于所有 热敏电阻、因为测试条件中提到使用103AT 热敏电阻测试该数据。 我希望我的解释清楚。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    RT2 = 141.7812k Ω-> 142k Ω@ 0.1%、0.25%、0.5%

    RT1 = 36.96478k Ω-> 37k Ω@ 0.1%、0.25%、0.5%

    它不一定是103AT、但 IC 定义的该热敏电阻和我们保证性能的热敏电阻。 请与客户跟进、并确保此配置的一切正常。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的支持。

    但是、根据规格中的公式计算、 我的计算结果为 RT1=36.96k、RT2=142k。

    是否有一些误解?

    BTW、 我想知道 BQ25619的温度检测精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    36.96k 不是标准电阻器值、因此我将四舍五入为最接近的实际值。

    根据这些实际值、TS ADC 在0.89C 时为73.3%、在59.59C 时为34.2%。

    请查看您的 E2E 收件箱、因为我想与您进一步详细讨论。

    谢谢、

    Ricardo