This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5401:用于反相拓扑的 TPS5401

Guru**** 1831430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, DAC7760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866784/webench-tools-tps5401-tps5401-using-for-inverting-topology

器件型号:TPS5401
主题中讨论的其他器件: DAC7760

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

 在我们的其中一个设计中、我们将使用 TPS5401。

设计要求如下:

要求1

VIN= 15至40V

Vout= +12V (降压拓扑)

Iout= 150mA

要求2:

VIN=+12V

Vout= -12V (反相拓扑)

Iout= 30mA

我从数据表和应用手册中获得了使用 TPS5401的降压拓扑的设计计算结果。

不是、根据上述要求清除了反相拓扑的设计计算。

我还检查了 WEBENCH 工具、但没有在那里找到示例设计。

因此、请支持计算反相拓扑所需的输出电感器和输出电容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、

    有关详细计算、请查看以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf

     

    幸运的是、我们有一个完全适合此应用的参考设计、请查看 PMP7330。

    https://www.ti.com/tool/PMP7330

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复。

    我们的设计要求:我们希望生成双电源、即 DAC7760 IC 的+12V 和-12V。 在我们的设计中、有两个 DAC7760 IC。 这两个 DAC 都将配置为0至20mA 或+10V 至-10V 输出模式。 对于此双电源 +12V 输出电流要求、最大值为70mA;对于-12V 输出电流要求、最大值为30mA。  请 如需了解更多详细信息、请参见随附的原理图

    查询1:

    我们正在寻找反相电源以实现较低的输出电流(即小于-30mA)、在这种情况下、效率可能会下降、并且由于效率降低、开关将开始发热。 所以、

    1.根据 TPS5401数据表,它具有 Eco-mode 控制功能,可实现较低的输出电流。 那么,它是否 能解决低负载下功率耗散更大的问题 ??

    请参阅使用  TPS5401计算反相拓扑的功率耗散指南。

    查询2:

    在设计时 、我们已经参考了 PMP7330 应用手册+12V 输入至-12V 输出设计。 但它用于100mA 电流输出。  我们的-12V 输出电流要求为30mA。

    我们的查询如下:

     -是 100mA 和30mA 电流输出设计的电感器和电容器值将相同 或不同。  

     如果我们使用100mAmp 设计组件来满足30mAmp 的要求,那么效率和功率耗散会受到什么影响。

     

    查询3:

    此外、我们还有一个查询:

    1.对于-12V 输出生成,如果我们使用的是 L24V 直流电源而不是+12V 直流电源, 那么对组件值、效率 和功率耗散有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、

    该器件中的 Eco-mode 是一种断续传导模式、对于较低的电流、其效率肯定会高于以连续传导模式运行的转换器。

    然而、Eco-mode 会降低开关频率、因此很难计算轻负载下的确切功率损耗。

    连续导通模式功率损耗的计算与 TPS5401数据表中的第8.2.2.12节类似、但对于导通损耗和开关损耗、必须使用反相降压/升压 IL (avg)替换降压 IOUT、并将降压占空比替换为之前应用手册中提供的降压/升压占空比。  

    http://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf

    栅极驱动损耗和电源损耗将相同。

    如果您使用100mA 设计、它将仅以 Eco-mode (DCM)运行。 对于30mA 设计、您可以将电感增加3倍以降低纹波电流。 这将在轻负载时实现更高的效率、但会降低控制环路响应的速度。

    使用24V 电源时、您应该再次调整电感器和纹波电流的大小。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多