This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981A:OTP 温度和 Vo 精度

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868357/lp2981a-otp-temperature-and-vo-accuracy

器件型号:LP2981A

您好!

客户需要了解。

1. LP2981A-33DBVR 是否具有 OTP (过热保护)功能? 如果是、最小值、典型值、最大值是多少?

2. LP2981A-33DBVR 在125C 至150C 的温度范围内的 Vo 精度是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    1. LP2981A-33DBVR 是否 具有 OTP (过热保护)功能? 如果是、最小值、典型值、最大值是多少?

    是的、此器件具有热保护功能。 但数据表中未指定热关断温度。 通常、大多数 LDO 的热关断温度典型值约为170C、我们不提供最小和最大热关断温度。  

     2. LP2981A-33DBVR在125C 至150C 的温度范围内的 Vo 精度是多少?

    该器件的建议工作温度为125C、对于超过125C 的温度、没有 Vo 精度规格。  

    此致、  
    Jason Song