This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868474/lm3481-lm3481

器件型号:LM3481

您好!

我是否可以将 LM3481用于具有以下规格的升压转换器、

I/P 电压-12VDC

O/P 电压-24VDC

O/P 电流-5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Payal Valve、

    感谢您关注 LM3481。

    是的、您应该能够考虑 LM3481。 但是、有关电源范围和开关频率等详细信息、请参阅数据表和应用手册。 请注意、LM3481的频率范围为100kHz ~ 1MHz。

    谢谢、

    银城