This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:bq24650

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867564/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610

大家好、团队、

器件型号:BQ24650、我用于铅酸电池充电器应用。

输入源:15V -适配器

电池:12V@7AH 电池

输入源未连接到太阳能、我不使用 MPPT 功能。

原理图参考我取自- SLUU444A–2010年8月–2010年10月修订。

1.请建议哪些组件是我需要执行 DNP 才能禁用 MPPT 功能的组件。

2.禁用 MPPT 功能是否会影响铅酸电池充电器部分?  

是否有任何规定可以私下共享原理图、是否希望对原理图 保密。

此致、

Vasant Anwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasant、您好!

      如果您不需要 MPPT 功能、我建议使用 BQ24610。 它们属于同一系列、但 BQ24650具有 MPPSET (VINDPM 功能)、BQ24610具有输入电流调节功能。 在 BQ24650上进行铅酸充电的机制与 BQ24610相同。

      但是、对于 BQ24610、您可以通过使用 ISET 引脚更好地控制预充电和快速充电电流设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar Manishankar:

    BQ24610: 具有5V–28V VCC 输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器

    电池化学: 锂离子/锂聚合物    

    未显示铅酸电池的数据表。 请确认使用 BQ24610器件为铅酸和 锂离子电池充电。   

    此致、

    Vasant Anwari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasant、您好!

      数据表刚刚进行了更新、以反映铅酸充电化学成分。 BQ24610数据表的修订版 D 显示了图25中铅酸充电的典型应用原理图。图13中的铅酸充电曲线和第3节说明已更新、以反映铅酸电池的支持。