This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:使用双 POE 电缆支持 PD 25W

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867182/tps23754-support-pd-25w-with-dual-poe-cable

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS2378

大家好、

我的客户询问他们是否可以通过 组合 RJ45以太 网电缆支持25.5W 的 PD、而这两种 PSE 只能通过 IEEE802.3af 支持15.4W。

请参阅以下链接以太网电缆。

https://www.amazon.com/WT-MMF-RJ45-Ethernet-Cable-Combiner-Splitter/dp/B01N806BN2

1、两个802.3af RJ45通过导线合成并提供给1 PD 控制 器 IC。 它们能否通过双15.4W PSE 提供25.5W PD?  他们现在正在使用我们的 TPS23754。

2.由于系统中有两个 PSE 设备、他们如何进行握手?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng bin Su:

    感谢您的提问。 因此、我打开了以太网电缆的链路、它说它支持 UPoE。  

    在您的背景下、UPoE 不是符合 IEEE802.3标准的解决方案、而是为了在编写标准之前实现更高的功率水平。  

    为了使用 UPoE、该设计需要为每个端口配备一个 PoE PD、然后再配备一个直流/直流控制器。 TPS23754将直流/直流 PWM 控制器集成到器件中、因此在本例中无法使用它。 我们将需要使用我们产品系列中的一个独立 PD。  

    好消息是、我们有一份应用手册和一个实现 UPoE 的参考设计。 本应用手册提供了一些有关 UPoE 及其在设计中的使用方法的良好信息。  

    应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slva625a/slva625a.pdf

    参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-00741

    这两个文档都使用 TPS2378。 这将是我根据功率要求提出的建议。  

    如果可能、我强烈建议您与客户谈论切换到功率更高的 PSE。 我之所以主张这样做、是因为这简化了设计、允许客户继续使用 TPS23754、并且他们可以使其符合 IEEE802.3at 标准。 由于 PoE 委员会即将发布合规性标识/测试、该行业正在推动合规性和系统认证。 有关此主题的更多信息、请参阅我们的 PoE 培训页面 :https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助。

    TI 的应用是将2端口802.3at 组合到 U POE:PoUT:51W

    客户想知道他们是否可以 使用2端口802.3af 将 POE + PoUT 结合使用:25.5W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是这是 UPoE、因为您在原始问题中发送的链接是发送到 UPoE 器件、而不是 POE+器件。  

    列出的器件还显示它将两个802.3at 端口组合成一个 UPoE 端口。  

    以下是我们的 PoE+参考设计的链接:  

    http://www.ti.com/tool/PMP6998

    此致、

    Michael Pahl