This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:LM3414拓扑问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868354/lm3414-lm3414-topology-question

器件型号:LM3414
主题中讨论的其他器件: TPS92640

您好、先生、

 

不同的供应商采用相同的变频控制降压拓扑 LED 驱动器与 LM3414进行比较、其中一个不同之处在于高侧和低侧的电流感应设计。

您能否帮助我解释高/低侧优势和共侧效应的电流感应设计? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    对于降压拓扑、通过高侧电流感应、可将 LED-(或灯串中最底部的 LED 的阴极)直接接地。

    这样、终端客户就可以始终假设已连接 LED 和接地、而无需进行额外的短路测试。

    对于 TPS92640/1等其他降压器件、电路实现方式有所不同、因此仅支持低侧电流感应。

    在这种情况下、客户必须将 LED-连接到感应电阻器、然后接地。

    对于 LM3414等浮动降压拓扑、它只能使用高侧电流感应、因为 LED 连接到电感器、而不是接地。

    使用此类拓扑很难获得真正的低侧电流感应。