This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:ON1/ON2输入电路和加电/断电序列

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868365/tps22976-on1-on2-input-circuit-and-power-up-down-seq

器件型号:TPS22976

关于控制引脚 ON1/ON2, 典型阈值电压是多少?  每个输入的 VIN 范围是否为50%?

您是否有任何严格的加电/断电顺序 VIN、ON、VBIAS 相关引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshimura-San、

    该器件没有设定的电源序列、但最好在器件开启之前先将器件偏置到所需的电压。

    有关控制引脚的 V_IH 和 V_IL 电平、请参阅数据表中的表7.3。 开/关控制基于这些电压而不是 VIN 的百分比。