This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:确认电池充电 IC 选择

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868413/bq24170-battery-charging-ic-selection-confirmation

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

对于以下要求:

输入- 3节锂电池(11.1至12.6V)、电流为3A

输出- 12V/3A
我们打算在电池充电部分使用器件型号 BQ24170RGYR。
您能否确认这是正确的选择、或者您能否建议我们是否应使用其他器件?
谢谢
尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    BQ24170是基于降压转换器的电池充电器。 它需要高于电池电压(输出)的输入电压。 如果您想使用 12V 电源为 Lipo 电池充电、则需要 BQ25713等降压/升压充电器。 如果您希望在唇型电池作为输入的情况下提供12V 输出、则需要使用降压/升压转换 器 www.ti.com/.../overview.html。