This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:内部 QOD 24 Ω 额定功率

Guru**** 2517110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868067/tps22919-internal-qod-24-ohm-power-rating

器件型号:TPS22919

大家好、团队、

TPS22919内部快速输出放电电阻器在数据表中注明为24 Ω。 请问是否有24欧姆的额定功率规格?

 

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    QOD 引脚上的最大电压为6V、因此最大功率约为1.5W。

    以速度为代价、可使用外部 QOD 电阻器来降低放电电流和器件中耗散的最大功率。