This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:设计计算中 ILIM 的容差

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921EVM-637, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868500/tps25921a-tolerance-of-ilim-in-design-calculation

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件:TPS25921EVM-637TPS2596

尊敬的所有人

我想问一个有关设计计算器的问题。

"TPS25921EVM-637设计计算器工具"的以下各项(红色框)的值如下。
①红色框中的项目是根据 RLIM 的容差计算的、但如果您检查 Excel 公式、则计算 rlim 容差平方和0.08平方的平方根。 。 0.08 (8%)在这里意味着什么因素?

(2)检查数据表中 ILIM 的最小值、典型值和最大值、最小值和最大值指定为典型值的±20%左右。 另一方面、上述红色框架的容差为8.1%。 哪个值是正确的电流限制误差?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我将在今天结束时再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    SQRT (0.08^2+F32^2)中的"0.08"是考虑整个电流限制范围的电流限制精度。  

    要获得更准确的计算、请考虑下图中相应电流限制的电流限制精度、而不是等式中的0.08。

    您可以考虑使用我们最新的器件 TPS2596、而不是 TPS25921、后者是引脚对引脚的替代产品、并且具有更好的电流限制精度。