This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:内部运算放大器

Guru**** 2427950 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868111/tl431-internal-op-amp

器件型号:TL431

你好。

您能否提供 TL431内运算放大器的输入失调电压、输入失调电流和输入偏置电流?

对于 最坏情况分析、我需要在初始亮度和高温/低温下的标称值和偏差值。

正在等待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Youngdon  

    输入失调电压包含在初始精度规格中(A 级为1%、B 级为0.5%、标准级为2%)。  

    输入偏置电流和输入失调电流均包含在 IREF 规格中。  您可以在预算中考虑这些因素。  

    此致

    Trailokya