This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:禁用输出电源

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866421/bq24780s-disable-output-power

器件型号:BQ24780S

大家好 ,我需要一个功能,在电池存在时,通过硬件禁用 BQ24780s 电源输出。

我尝试将 BQ24780s VCC 引脚(引脚28)短接至接地、但输出功率仍然存在。

如果有人能给我建议、那将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Geoffrey、

    您的意思是禁用输出功率? 您要将电池或适配器与系统电源轨隔离吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回复。

    BQ2478080管理适配器电源和电池电源。

    情况如下:

    我的产品由3块 PCB 组成。

    组装我的产品时、首先订购电池和 BQ2478080板。

    这意味着、如果 BQ24780s 保持电源输出、则将在通电条件下组装二阶和三阶 PCB。

    在这种情况下、可能会对这些 PCB 造成电气损坏。

    因此、我想找出一种在 组装过程中临时切断 BQ2478080电源输出的方法(不带适配器插件)。

    我发现 MOS (高侧/低侧)会从电池中漏电。

    也许这是根本原因。

    如果添加一个二极管来阻止泄漏、则可能会增加功耗。

    是否有任何明智的方法来处理它?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Geoffrey、

    任何 NMOS 降压转换器都会出现此问题、其中降压转换器的输入也是系统的输入。

    NMOS 体二极管将始终能够传导电流。

    请记住、他的充电器还具有一个外部 BATFET、当适配器不存在时、该 FET 也会连接到系统。

    您可以添加一个二极管来阻止 HSFET 的泄漏、但不能在 BATFET 侧添加一个二极管。  

    我建议您在 PCB1的输入与 PCB2和3上的系统负载之间的电路中添加一个负载开关。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    谢谢,Joel。