This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:SW 节点的交流规格、以及#39;s 最大额定电压

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51367, TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868348/tps51362-ac-spec-of-sw-node-s-max-voltage-rating

器件型号:TPS51362
主题中讨论的其他器件:TPS51367

大家好、

我的客户正在使用 TPS51362和 TPS51367作为解决方案,并想问:

  我们是否有要    提供的 SW 最大额定电压数据的交流规格?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    没有附加的交流规格、但30VDC 额定值远高于建议的最大直流输入电压22V。 这应该会为谐振开关节点过冲留出足够的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供反馈。

    由于客户的测试团队 希望测试器件的最大瞬态规格、因此让我们来问这个问题、

    另一个问题是,我们 SW 节点的最大额定电压是使用直流还是交流电进行测试?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我们的团队最初并未开发 TPS51362、因此我不知道具体细节。  但是、我可以告诉您、ABS 最大规格通常来自工艺规格、并不是针对每个器件进行专门测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    SW 的绝对额定值为直流、但  未找到 John 所说的该器件的交流规格。

    裕昌