This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:TPS2490 - PWM 控制

Guru**** 2628785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868349/tps2490-tps2490---pwm-control

器件型号:TPS2490

是否可以使用 PWM 控制 TPS2490 IC? 因为我们有这个 IC、我们必须控制电磁阀。 如果可能、启用 PWM 的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    感谢您的支持!

    热插拔控制器具有低栅极驱动强度、因为它们通常用于控制浪涌电流、因此无法进行高频 PWM 控制。 您可以实现~100Hz 频率控制。

    BR、Rakesh