This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:

Guru**** 2542750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865121/ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

您好!

我叫 Hanif。 现在、我正在为额定电压为48V 的电动汽车设计充电器。 我使用 ucc28951作为控制器。 但我有几个问题:

关于电流限制保护(逐周期电流限制)、在我测试器件时已经证明了这一点。 但是、"断续模式"保护会使充电器始终复位、因为电流达到其限值。 我可以禁用断续模式吗?

2.如果我禁用断续模式、控制器是否会仅限制我系统中的电流? (例如:在5A 负载下、通常会进入间断模式并重置系统、然后再次将其打开。 如果停用断续模式、控制器将保持5A 电流而不复位系统)是对的吗?

3.如何计算将 SS 引脚上拉至 Vref 引脚的电阻值? 如数据表中所述、上拉 SS 引脚。 如何考虑电阻器的值?

感谢你的帮助。 希望您能尽快回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韩化,一位专家很快就会回来。——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kusuma:

    我很抱歉回答得太晚了。  我是这样、请 查看您对 UCC28951的问题。 这里是您想要的答案。

    1、  在转换器以自行车电流限制持续时间运行期间、VSS 通过内部放电电流源放电。 放电电流的值取决于软启动电容的值以及过流情况的严重程度。 在 VSS 降至3.6V 以下后、UCC28950将停止输出脉冲。 因此 无法 禁用断续模式。  

    2、如果您不喜欢断续模式、则可以设计锁存模式。 您可以添加一些外部组件、以便在 过流持续时间内下拉 SS。

    3、由于有内部充电器电流源、因此 您无需 在 Vref 和 SS 之间添加上推电阻器。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kasuma

    下面是一些有关如何使用 SS/EN 引脚在断续模式、闭锁模式和连续运行模式之间进行选择的其他信息。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3632.UCC2895x-Hiccup-prevention.docx

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kasuma,

    我认为科林的建议对你非常有用。 因为我们没有很长时间听到您的声音。 我们认为这是您想要的答案。 我现在关闭这个线程。 如果您有更多问题、您可以创建一个新主题进行讨论。

    谢谢