This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:电荷泵电容器的选择

Guru**** 2843460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868205/lm2664-selection-of-charge-pump-capacitor

器件型号:LM2664

我正在设计一个输入电压=+3.3V 的电路、即获得-3.3V 电压。

  1. 请说明如何计算电荷泵电容器 C1的值以及存储电容器 C2的相应值。
  2. 该电路中占空比是否重要。 如果是、占空比应该是多少? 它是50%吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mehak、

    请对 C1和 C2使用3.3uF。   

    占空比并不重要。 它的典型值为50%。