This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:PMP40488输出+-60V 200mA 吗?

Guru**** 2797605 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868054/lm5155-can-pmp40488-output--60v-200ma

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:PMP40488

尊敬的 TI-er。

能否将 PMP40488修改为 +-60V 200mA?

请检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    是的。 对于 LM5155、这种应用是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-er。

    你能告诉我这一点吗?

    plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

     可以 使用 PMP40488、但需要重新设计外部元件 、因为您的应用中的输出功率更高。