This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:斜升引脚上的上拉电阻、用于额外的斜率补偿

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868049/lm5575-pull-up-on-ramp-pin-for-additional-slope-compensation

器件型号:LM5575

您好!

我的客户使用 LM5575进行24V 输入和-15V 输出、配置如下。

数据表 SNVS471G 指出、当 P12上的占空比大于50%时、斜率补偿需要在斜坡引脚上额外上拉。
在这种客户情况下,关税应为15/(24+15)=39%。 尽管它小于50%、但该系统需要额外的斜坡引脚上拉电阻器来实现稳定。
如果没有上拉电阻器、系统将不稳定。

 您是否知道,尽管占空比小于50%,但该客户的系统为何需要在斜坡引脚上额外上拉?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑    到次谐波振荡、50%是理论值。 实际上、斜坡也有助于总体环路控制、如果转换器处于不良环路(由于 FB 补偿电路)、则较大的斜坡可能会有所帮助。