This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19501KCS:申请 CSD19501KCS、CSD16570Q5B、CSD87350Q5D 的 ESD (CDM、HBM)

Guru**** 2647575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19501KCS, CSD87350Q5D, CSD16570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868100/csd19501kcs-request-esd-cdm-hbm-for-csd19501kcs-csd16570q5b-csd87350q5d

器件型号:CSD19501KCS
主题中讨论的其他器件: CSD87350Q5DCSD16570Q5B

申请 CSD19501KCS、CSD16570Q5B、CSD87350Q5D 的 ESD (CDM、HBM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的查询。 您将在下面找到您请求的 ESD 信息。

    CSD19501KCS 通过了1750V HBM 和2000V CDM。

    CSD16570Q5B 通过2750V HBM 和2000V CDM 标准。

    CSD87350Q5D 通过了500V HBM 和2000V CDM 标准。