This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19501KCS:关于 ESD 信息、HBM 和 CDM?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16570Q5B, CSD19501KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868095/csd19501kcs-about-esd-information-hbm-and-cdm

器件型号:CSD19501KCS
主题中讨论的其他器件:CSD16570Q5B

我需要 ESD 规格、但我们无法在数据表和 TI 网页上找到。

请告知我们 csd19501KCS 和 CSD16570Q5B 的 ESD 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的查询。 您将在下面找到您请求的 ESD 信息。

    CSD19501KCS 通过了1750V HBM 和2000V CDM。

    CSD16570Q5B 通过2750V HBM 和2000V CDM 标准。