主题中讨论的其他器件:LM5045、 LM5046、 UCC28950、 UCC29002、 LM5041、 UC3827-1、 UCC27714
我很好奇此芯片的最大推荐功率控制级别是多少。
我需要制作一个逆变器来控制6kW、并考虑使用此芯片。
我还有一个相关的问题:为什么这些 IC 的额定输出功率? 这是否不仅仅是 FET 的考虑因素? 我知道 IC 的栅极驱动受限、但如果我使用外部栅极驱动器、我是否仍然限于使用此芯片控制的输出功率级别? 我的想法是、我真正需要的是计时和控制、在我看来、这似乎与输出功率无关。
以 LM5045/5046为例、它的额定功率高达1kW、这是为什么? 如果我使用外部栅极驱动器、是否仍然建议达到该级别? 比如、50A 时为20V (1000W)、50A 时为50V (2500W)、为什么不是这样?
非常感谢!
Tim