This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:EMI/EMC 辐射问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866497/tps54332-emi-emc-radiation-issue

器件型号:TPS54332

大家好、

我在我们的设计中使用 TPS54332、在认证期间、我们发现 TPS54332辐射。 我使用了不同值的 RC 缓冲器电路并检查了多个选项、但仍然没有改善。

布局也符合指导原则。 在 IC 附近使用近场探针时、 开关频率噪声为1MHz、存在大量谐波 。

请参阅以下原理图。 让我知道我们如何能够立即处理这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请重新附加原理图和布局文件、我看不到。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请查找随附的 pdf 格式原理图。 以及采用 PNG 格式的 IC 布局。

    e2e.ti.com/.../U11-_2600_-U12-Placement.zipe2e.ti.com/.../Power-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     RC 缓冲器无法滤除开关噪声、您可以添加输入 EMI 滤波器来解决此问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1MHz 是开关频率、因此您可以看到该噪声。

    您是否考虑 过传导 EMI (150kHz 至30MHz)或辐射 EMI (30MHz 至150MHz)?  

    超过 EMI 限制的频率是多少? 您如何确定问题与 TPS54332相关?  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传导和辐射中都观察到了这一点。 辐射、它会变得越来越大、并且会发生故障。

    辐射 EMI 在30MHz 至1GHz 范围内进行了测试、我 在内部使用 31MHz 至61MHz 的近场探头并使用 RC 缓冲器电路进行了测试。

    我可以很容易地看到、开关 IC 体上存在辐射、即使是多 个 RC 组合、它仍然存在。

    在转换开关区域添加铜带(屏蔽层)后、可以对其进行控制。 请查找附加的图像、该图像没有任何修改辐射图、带有屏蔽辐射图。

    您可以轻松地看到差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的经验、没有什么方法可以滤除开关频率:

    1.使用屏蔽电感器

    2.优化布局、减小 SW 的铜面积

    3.添加 屏蔽 外壳(您已检查此方法)

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的更新。 仅供参考、在我们的设计中、我们已经使用了屏蔽式电感器。 在过去的经验中、我从未看到过降压转换器体本身产生的如此大的辐射。

    这是我第一次看到这种情况。