This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:已连接两个 LED,如何使两个 LED 的输出电流均为500mA?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866654/lm3648-connected-two-led-how-to-make-the-two-led-output-500-ma-each

器件型号:LM3648

你(们)好  

我们想使用 LM3648来驱动两个 LED、电路如下所示、如何使两个 LED 的输出电流均为500mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

       每个电流的电流为500mA 意味着什么? 恒定电流或闪光电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    它是闪存电流。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

       您可以尝试配置"LED 闪存亮度"寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我是否可以就如何配置它向您提出建议?  

    我们同时需要两个 LED 输出500mA。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

       D1和 D3是  同一输出的引脚、每个引脚的电流不能由寄存器控制。 只有 LED 的总电流可由寄存器控制。