This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:TLC5940 200mA 灌电流

Guru**** 2541650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867796/tlc5940-tlc5940-200ma-current-sink

器件型号:TLC5940

您好!  

我的客户希望构建 LED 驱动器解决方案、但升压电压为200V、每通道灌电流为200mA、总共8通道。

我能否使用 TLC5940并将两个通道连接在一起以生成200mA 电流吸收器、以及使用另一个升压器件生成200V 电压?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

      抱歉、LED 电源电压仅高达17V