This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713中的 VSYS 与 VBUS 间的关系

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867966/bq25713-vsys-vs-vbus-in-bq25713

器件型号:BQ25713

尊敬的先生或女士

我使用 BQ25713为我的4节锂聚合物电池充电并为我的系统供电。

我从数据表中了解到、我们必须在 POR 之后执行以下步骤:

1 -在 CELL_BATPRES 引脚18上设置两个比率为0.75的电阻器、以表示我们有4个电芯(我们选择100k 和300k 分辨率)

2:在 reg 02h 和03h 中设置充电电流

3- MAXChargeVoltage 寄存器的默认值对我来说是可以的。

4 -设置 ADC 寄存器3Bh 和3Ah、以便能够读取 ADC 值

我需要12伏电压来驱动直流电机、还需要5伏和3伏电压来驱动我的电路

如果这些 假设正常、我的问题是:

1 -我能否将具有背靠背二极管的 VBUS 和 VBAT 提供给降压转换器稳压器、并将电压调节到12、5和3V?

2 -如果我为稳压器提供 VSYS 和 VBAT、有何区别?

3 -如何确保我的稳压器输入电压不低于12v? (我是否可以通过 MinSystemVoltage 寄存器0Dh 和0Ch 来实现)

4 -如何限制系统的输入电流?

我知道我问了很多问题、但一如既往、您的回答肯定会有所帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

        您的理解是正确的。

    1 -我能否将具有背靠背二极管的 VBUS 和 VBAT 提供给降压转换器稳压器、并将电压调节到12、5和3V?

       FB:不可以、建议使用 VSYS 为电机和 降压转换器稳压器供电。 因为只有这样、充电器才能实现 VBUS 输入侧和 VBAT 电池侧的完整功能和保护功能。

    2 -如果我为稳压器提供 VSYS 和 VBAT、有何区别?

       FB:通过 VSYS 为负载提供电源、充电器将 主要通过适配器为稳压 器供电、电池应仅在适配器满载时为系统提供补充。  这是为了节省电池寿命 时间。  但是、如果使用 VBAT 为稳压器供电、则电池将在负载下保持放电、这对电池寿命不是很好。 另一方面、电池放电电流通过电池充电电阻器 RSR 进行监控、如果稳压器直接连接到 VBAT、则充电器无法感应实际电池电流、因此 IBAT 监控器、放电电电流保护和系统功率监控器将无法正常工作。

    3 -如何确保我的稳压器输入电压不低于12v? (我是否可以通过 MinSystemVoltage 寄存器0Dh 和0Ch 来实现)

       FB:正确、MinSystemVoltage 设置是充电器可以保证 的最小系统电压 值。  

    4 -如何限制系统的输入电流?

       FB:您可以通过两种方式进行寄存器设置或硬软件引脚设置。 通过配置 REG32[7]、您可以选择 有效的电流限制设置方法。


               寄存器方法: 配置 REG32[7]= 0、REG0x0F/0E 设置将决定最终的电流限制值。

               硬件引脚方法:配置 REG32[7]= 1、并确保 REG0x0F/0E 值高于目标电流限制设置。 然后根据 下面的目标电流限制设置配置 ILIM_HIZ 引脚电压。
       

              此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 、我是否必须使用 VBAT 和 VSYS 以及背靠背二极管来提供系统电源、或者仅 VSYS 就足够了。 因为在大多数情况下、电池将为系统供电、而适配器不存在。 适配器仅用于为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       您不需要添加额外的二极管。 由于只有 BATFE 包含在下面所示的系统中、BQ25713具有电源路径管理功能、它将自动确定选择哪个电源路径为 VSYS 供电。  

       当适配器未插入时、电池将补充 VSYS 并为系统供电。

       插入适配器后、电池将充电、适配器将为 VSYS 供电。 如果适配器过载、例如触发 IINDPM 或 VINDPM、则电池将降低充电电流、甚至自动补充系统。  

    此致

    三国