This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:bq25713b 已重新生成 LDO 无输出

Guru**** 2520120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868044/bq25713b-bq25713b-regn-ldo-no-output

器件型号:BQ25713B

你(们)好

我的设计中的 bq25713b regn 引脚无输出

VBUS 的输入电压 为11V,regn 引脚放置3uf 电容

11V 通过 外部 LDO 将3.3V 转换为电压, 3.3V 连接到 VDDA

ILIM_HIZ 的电压为1.6V  

VSYS 的电压为0v

来自 VBUS 的 regn LDO 的输入电压、但 regn LDO 无输出

我需要你的帮助  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       感谢您的提问。 实际上、VDDA 不应由外部供电、而是以下是正确的 VDDA 引脚配置、同时添加了 TI EVM 原理图。 VSYS=0是因为控制器由于低 VDDA 电压外部钳位而仍然关闭。  

      

    此致