This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42-Q1:低于设计范围的输入的输出电压

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, PMP10833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862248/ucc28c42-q1-output-voltage-for-the-inputs-lower-than-the-designed-range

器件型号:UCC28C42-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C42PMP10833

您好!

对于具有专为30-212VAC 输入范围和14VDC/6A 输出而设计的 UCC28C42 IC 的反激式转换器、以下输入的输出电压是多少?

1.输入电压= 25VAC、负载= 2A、输出电压=?

2.输入电压= 20Vac、负载= 1A、 输出电压=?

VIN= 15Vac、负载= 1A、 Vout=?

4.VIN=10VAC、负载=1A、 Vout=?

请给我一些帮助。 您可以参考您的设计以了解其他运行限制、并检查输出是否低于设计的范围。

谢谢、此致、

Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    UCC28C42是一款可支持 CCM 运行的固定频率控制器。 最大占空比为96% ,VDD_ON 为14.5V,VDD_OFF 为9V。

    由于您没有指定变压器设计, 我假设变压器匝数比 NPS 为9 ,因此反射电压 V反射 大约为126。 30Vac_in 时的占空比为0.75,即使在10Vac 输入时,占空比也为0.9,仍然小于0.96。 因此,一般来说,一旦压降使占空比大于0.96,您仍然可以获得稳定的输出电压。 输出电压将下降。 但请注意,VDD_ON 电压为14.5V,如果以10Vac_in 电压打开转换器,则 VDD 无法充电至14.5V。 转换器无法启动。

    由于 FET 的导通延迟,有效最大占空比可能小于0.96。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden Ning、

    非常感谢您的清晰解释。

    根据 Webench 工具、NP/Ns=16/6=2.67。 VR 为39V。 因此、10VACin 时的 Dmax 将为~0.8。 因此我可以获得稳定的输出。 我是对的吗?

    我注意到了 VDD_ON 和 VDD_OFF 电压。 根据要求、我的设计应在15Vac 之后开始工作。

    此致、

    Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajmal T、

    是的、如果最大占空比为~0.8、则可以获得稳压输出。  小匝数比可避免控制 器以如此高的占空比运行。

    请注意、 当输入电压为212Vac 时、小匝数比需要在次级侧使用高压整流二极管或 SR FET。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢您的澄清。 这澄清了我的疑问。

    您能否根据我的要求推荐非隔离式转换器设计。 我不想在设计中使用变压器。 没有隔离要求。

    此致、

    Ajmal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    很抱歉耽误你的回答。

    在我看来、我不建议您为此规格使用非隔离式拓扑。

    如果您更喜欢非隔离式拓扑、那么采用 UCC28C42的降压解决方案可满足您的参考需求。

    https://www.ti.com/lit/df/tidrg53/tidrg53.pdf

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的建议。

    我正在根据我的要求、使用 UCC28C42重新设计 PMP10833设计。

    Regrds、

    Ajmal