This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:在输出端施加负载时压降

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865399/lmr62421-voltage-drops-when-load-is-applied-at-output

器件型号:LMR62421

我在 PCB 上使用以下电路。 一个 IC 的输出电压为9V、另一个 IC 的输出电压为18V (开路)。  

但施加负载(负载为线圈)时、输出降至4-6V、输出电流为30mA。

此电路的设计参数为:
VIN = 3 - 5.5V
VOUT = 18V
Iout = 200mA

 

EN 和 FB 上的电压正常。 还有哪些其他可能的问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ullah、

    我有几个问题需要确认:

    1.您的意思是仿真中也有问题吗?

    2.您的电路是否可以在没有施加负载但 施加30mA 线圈负载时工作、压降?

    3.您是否尝试应用其他负载、如30mA CC 模式电子负载?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    假设您已解决问题、我关闭了帖子。 如果没有、只需在下面回复即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的物理 PCB 上有问题。 我还在试验电路板上重新创建了电路、但问题并没有消失。

    最后、我发现我从淘宝买的零件有问题。 我必须从 Arrow 重新订购、PCB 和试验电路板上的电路工作正常。

    谢谢。