This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:在高温(+85c)下进行 LTSPICE 仿真时输出电压电平错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867917/lmr14030-q1-error-on-output-voltage-level-when-ltspice-simulation-at-high-temp-85c

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

大家好、

我使用附加的 SPICE 模型仿真了 LMR14030。 仿真工具是 LT Spice。

它在 N40和25c 时输出正常电压(在我的情况下为5V)、但在85c (高温)条件下输出电压会大于100kV。

问:这个模型在85c 仿真中有什么问题吗?

此致、

e2e.ti.com/.../LMR14030S.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、

    在这种情况下、SW 节点有什么作用? 您是否还在 PSPICE 中尝试过此仿真?