This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 REGOUT 输出电压值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867994/bq76940-bq76940-regout-output-voltage-value

器件型号:BQ76940

您好!

 bq76940的数据表中写道 REGOUT 输出电压可以是2.5V 或3.3V、具体取决于具体情况? 同一芯片有不同版本?

谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    是的、这些是器件的不同版本。  您可以查看数据表(第6节)的第4页、其中显示了该系列中不同的可订购器件型号、其中一些器件将 REGOUT 编程为2.5V、另一些则编程为3.3V。

    谢谢、

    Terry