This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26620-23EVM:热分布

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867793/tps26620-23evm-thermal-distribution

器件型号:TPS26620-23EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2662

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS2662x 和有关热特性的问题。

您能否在 EVM 上提供满载条件下的热分布、以供参考?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    我们将在几天内回来。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    对于 TPS2662或类似器件、热耗散在器件启动期间发挥着重要作用。 一旦输出达到输入电压(VIN = VOUT)、器件中的耗散就会显著降低。 在满载电流(0.88A)下、TPS2662器件在启动后的功耗将为~0.4W [=I2R]。

    在启动期间、可通过在 dVtT 引脚上设置一个电容来控制功率耗散。 数据表的第10.2.2.4节对此进行了说明。

    如有任何疑问、请告知我们。