This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:使用前馈电容器(CFF)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867817/tps7a85-use-of-feed-forward-capacitor-cff

器件型号:TPS7A85

尊敬的 TI 团队:

我将前馈电容器保持为未使用(NU)。 我们的所有稳压器都将是某个电源序列的一部分、PG 线用于指示特定稳压器已启动。

由于我们尚未确定整个序列的时序、因此我不希望 CFF 影响 PG 功能。

是否必须使用 CFF?

谢谢、此致、
Binayak

e2e.ti.com/.../TPS7A85_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    CFF 不是必需的。
    TPS7A85在未安装 CFF 的情况下保持稳定。
    数据表的第8.1.4节对此进行了说明、以供您参考。

    如果您需要将线性稳压器的噪声降低到可能的绝对最小噪声、则需要安装 CFF 电容器。

    谢谢、

    斯蒂芬