This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:化学编程错误

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864951/bq20z655-r1-chemistry-programming-error

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

尊敬的先生:

我们的供应商使用 BQ20z655-R1 来设计4s2P 电池组。 选择 Panasonic 电池 :UR18650NSX (2600mAh),供应商使用的化学 ID 为2068 。

我将电池组连接到 EV2300,打开 BQ 评估软件(版本0.9.80)。操作正常。

当我单击 bqCHEM 按钮时,bqEVSW 会自动显示对话框窗口“化合物编程错误”。

您是否能帮助我检查错误?

连接  "Chemistry programming error" 对话框窗口。

谢谢!

比利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    我们将向您介绍并返回。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy,

    !有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    很抱歉我迟到了。 我花了很长时间才找到电路板来验证您的问题。

    我会尝试一下、并告诉您是否可以看到与您提到的相同的问题。  

    此外、您的电路板上的监测计器件似乎是密封的。  

    您能否返回 SBS 窗口并与我分享屏幕截图? 谢谢。