This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:800V 总线应用的间隙问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21520, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867797/ucc21520-q1-clearance-issue-for-800v-bus-application

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21530UCC21520UCC21540

您好!

我客户的应用是800V 总线电压应用。 他们在之前的中选择了 UCC21530、但满足了低 UVLO 阈值的噪声问题。 因此、它们会将其更改为 UCC21520、但 UCC21520的引脚输出 PIN12和 PIN13不会被擦除、因此800V 总线应该存在余隙问题。 您对此要求的建议如何? 我们是否擦除了任何包含 PIN12、13的封装。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    很高兴听到您的声音。

    我们还提供 UCC21540、其 UVLO 级别较低、可能适合您的客户。 UCC21540建议输出级的最大工作电压为20V、而 UCC21530为25V。 但是、由于他们在努力应对错误的 UVLO 跳闸、我不认为这是一个问题。

    如果您需要其他信息、请告诉我。 如果没有、请按绿色按钮。