您好:团队
关于 BQ24780S 的数据表、我有一些问题需要帮助。
在充电电流调节中、精度仅在以下情况下与充电电压相关、而在其他情况下仅与电流相关。为什么会发生这种情况? (P6)
下图中泄漏失配的含义是什么? (P6)
在 Regn 稳压器中、为什么其中一个测试条件是 V (regn)=0V、 当电压=0时、电流限制的要点是什么? (P8)
充电模式和非充电模式之间为什么 REGN 电流限制不同? (P8)
5mΩ 电阻为 10mΩ Ω、 20mΩ Ω、Ω 时、PMON 增益是多少? (P27)
6.下图中 V=7V 的含义。(P10)
7.为什么效率不随电压的增加而提高?
谢谢!
爱丽丝