This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867553/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

你(们)好

BQ24650应用电路如下所示。

电子负载连接 到输出端、 当功率大于0.5W 时、电子负载模式设置为电源模式、BQ24650输出断电、直到电子负载设置为电池的电压模式(模拟开关/多路复用器(小于或等于5V)充电) 时、效率约为85%。

Bq24650充电模块之后需要锂离子电池、 并与 第二个直流/直流电源电路并联。

当电池未连接时、直接连接直流/直流负载、bq24650也将断电和切断。
 我们可以连接电池和并联直流/直流负载。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    您的问题让我有点困惑。 您希望直流/直流负载和电池在 BQ24650禁用时并联?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joel H

    我想使用 BQ24650为直流/直流供电并为电池充电。 直流/直流和电池并联。 这是否可行?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    只要您的直流/直流转换器可以在整个电池电压范围内运行、这一点就很好。

    请记住、电池和直流/直流负载将共享充电电流、优先考虑直流/直流、需要从电池灌入电流。 如果消耗的电流大于终止电流阈值、这也可能影响充电器终止的能力。

    此致、

    Joel H