This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:SCLK 脉宽低电平

Guru**** 2553710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867146/bq25703a-sclk-pulse-width-low

器件型号:BQ25703A

您好!

tw (L)在数据表中被指定为4.7us (min)、我认为它应该针对100kHz 时钟频率。 因此对于400kHz 时钟频率、它应该为1.3us (min)。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、  

    在 I2C 规范中、快速模式下 SCLK 线路的最短低电平周期为1.3us (高达400kHz)。

    我们的数据表中的规格满足此要求、因为我们提供的低周期至少为4.7us、大于 I2C 规格中定义的最小值1.3us。  

    作为一种技术、它应该至少为1.3us、但是针对这个参数的标准模式技术规格包含快速模式技术规格。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的评论。 但我不认为4.7us (min)包含快速模式规格、400kHz。 400kHz 时低电平周期的持续时间少于2.5us、因此 它违反了4.7us 最小规格。

    随附的示例以监测计 IC 为参考。 我认为 这应该是正确的描述。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、

    明白。 我认为这个技术规格应该提供100kHz SCL 时钟频率的测试条件。

    我将与我的系统团队讨论此规范。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的理解。 我正在等待您的更新。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、

    充电器确实支持400kHz (快速模式) I2C 运行。

    但是、该规格不清楚、仅代表100kHz 时序规格。

    我们将在未来的数据表修订版中对此进行澄清。  

    此致、

    Joel H